This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:杂散生成

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795995/lmx2571-spur-generation

器件型号:LMX2571

我们使用的 LMX2571具有26MHz TCXO、削波正弦波输出。

在通道0、1042.605Mhz 上、我们具有很大的杂散成分。 在通道16 1046.702上、我们具有非常低的杂散成分。

请参阅随附的、了解两个信号的图片以及我们用于这两个信号的寄存器设置。

我认为我们在通道0上看到的杂散是小数杂散。 如果这是正确的、那么我应该做的是减少杂散、就是优化抖动和乘法器。

是这样吗? Thankse2e.ti.com/.../LMX2571-Spurs.pdfe2e.ti.com/.../LMX2571-Spurs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    通道16看起来也不正确。 裙下面似乎隐藏了杂散能量。 我会减小分辨率带宽以查看是否有任何内容。

    您是否曾尝试使用 TI EVM 和 Ticspro GUI 评估器件? 如果我们使用相同的电路板和 GUI、我们将更容易重现您的问题。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    实际上、我在发送帖子后更仔细地查看了、并在15.5kHz 间隔条件下在 CH16上看到了杂散。
    我没有用于 LMX2571的 TI EVM。 它安装在我的无线电上、因此很难使用 Ticspro GUI。
    CH0上的杂散是否看起来像小数杂散?

    谢谢
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    不是、它看起来不像小数杂散。 在我看来、有些东西完全关闭了。

    您能否以这种格式生成寄存器设置、以便我可以可视化所有设置?  e2e.ti.com/.../8547.HexRegisterValues.txt

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    为了方便起见、我放置了两个文档、一个.txt、另一个.xlsx。 谢谢你。

    James

    LMX 2571寄存器设置 16位寄存器 通道0和通道16
    通道0 通道16
    R60 0xA000 R60 0xA000
    R58. 0x8C00 R58. 0x8C00
    R53 0x7806 R53 0x7806
    R47. 0x0000 R47. 0x0000
    R42 0x0210 R42 0x0210
    R41 0x0810 R41 0x0810
    R40 0x101C R40 0x101C
    R39 0x11F1 R39 0x11F1
    R35. 0x0640 R35. 0x0640
    R34 0x1000 R34 0x1000
    R33 0x0000 R33 0x0000
    R32 0x0000 R32 0x0000
    R31 0x0000 R31 0x0000
    R30 0x0000 R30 0x0000
    R29 0x0000 R29 0x0000
    R28 0x0000 R28 0x0000
    R27. 0x0000 R27. 0x0000
    R26. 0x0000 R26. 0x0000
    R25 0x0000 R25 0x0000
    R24 0x0010 R24 0x0010
    R23 0x10A4 R23 0x10A4
    R22 0x8584 R22 0x8584
    R21 0x0101 R21 0x0101
    R20. 0x0028 R20. 0x0028
    R19. 0x0000 R19. 0x0000
    R18. 0x0000 R18. 0x0000
    R17. 0x0000 R17. 0x0000
    R16. 0x0000 R16. 0x0000
    R15. 0x0000 R15. 0x0000
    R14. 0x0000 R14. 0x0000
    R13. 0x0000 R13. 0x0000
    R13. 0x0000 R13. 0x0000
    R12. 0x0000 R12. 0x0000
    R11. 0x0000 R11. 0x0000
    R10. 0x0000 R10. 0x0000
    R9. 0x0000 R9. 0x0000
    R8. 0x000A R8. 0x000A
    R7 0x1084 R7 0x1084
    R6.   0x8184 R6.   0x8184
    R5 0x0101 R5 0x0101
    R4 0x1019 R4 0x1019
    R3 0x0000 R3 0x0000
    R2 0x07E0 R2 0x4AA4
    R1 0x0010 R1 0x0029
    R0 0x0003 R0 0x0003
    LMX 2571寄存器设置16位寄存器通道0和通道16
    CH0 CH16
    R60 0xA000 R60 0xA000
    R58 0x8C00 R58 0x8C00
    R53 0x7806 R53 0x7806
    R47 0x0000 R47 0x0000
    R42 0x0210 R42 0x0210
    R41 0x0810 R41 0x0810
    R40 0x101C R40 0x101C
    R39 0x11F1 R39 0x11F1
    R35 0x0640 R35 0x0640
    R34 0x1000 R34 0x1000
    R33 0x0000 R33 0x0000
    R32 0x0000 R32 0x0000
    R31 0x0000 R31 0x0000
    R30 0x0000 R30 0x0000
    R29 0x0000 R29 0x0000
    R28 0x0000 R28 0x0000
    R27 0x0000 R27 0x0000
    R26 0x0000 R26 0x0000
    R25 0x0000 R25 0x0000
    R24 0x0010 R24 0x0010
    R23 0x10A4 R23 0x10A4
    R22 0x8584 R22 0x8584
    R21 0x0101 R21 0x0101
    R20 0x0028 R20 0x0028
    R19 0x0000 R19 0x0000
    R18 0x0000 R18 0x0000
    R17 0x0000 R17 0x0000
    R16 0x0000 R16 0x0000
    R15 0x0000 R15 0x0000
    R14 0x0000 R14 0x0000
    R13 0x0000 R13 0x0000
    R13 0x0000 R13 0x0000
    R12 0x0000 R12 0x0000
    R11 0x0000 R11 0x0000
    R10 0x0000 R10 0x0000
    R9 0x0000 R9 0x0000
    R8 0x000A R8 0x000A
    R7 0x1084 R7 0x1084
    R6 0x8184 R6 0x8184
    R5 0x0101 R5 0x0101
    R4 0x1019 R4 0x1019
    R3 0x0000 R3 0x0000
    R2 0x07E0 R2 0x4AA4
    R1 0x0010 R1 0x0029
    R0 0x0003 R0 0x0003e2e.ti.com/.../LMX2571-Register-Settings.xlsxe2e.ti.com/.../LMX2571-Register-Settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    问题已复制。 请将 MASK_ORDER 设置为三阶而不是一阶。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我想您是说 FRAC_Order、寄存器4、从0x1019更改为0x4019?

    现在将执行此操作并报告。 谢谢

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Hao。 周末愉快!

    James