请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好!
我有一位客户希望在设计中使用 CDCI6214。 他们可能需要对其进行预配置。 是否可以对这些器件进行出厂编程? 如果是、最小数量是多少? 我们是否可以在 Poing 的 Avnet 编程工作室中对这些内容进行编程?
Rgds Totto Sollid
Avnet Silica 挪威
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.