This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:要同步的信号类型

Guru**** 2598765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796619/lmk04828-the-type-of-the-signal-to-sync

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADS54J66EVM

您好!

我将 LMK04828设置为脉冲模式、并将同步模式设置为引脚(脉冲发生器)。 然后、我向引脚同步提供一个信号以触发 SYSREF。

我的问题是,该信号是否为正弦波。 例如、电平为800mV Vp(且 PCB 上焊接有50 Ω GND 的4MHz 正弦波为 ADS54J66EVM)、直流失调电压为0V。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    SYNC 引脚是 CMOS 输入、其 VIH 最小值为1.2V