This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62E0-156M:中心频率156.254MHz

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK62E0-156M, LMK61E07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796226/lmk62e0-156m-center-frequency-156-254mhz

器件型号:LMK62E0-156M
主题中讨论的其他器件: LMK61E07

尊敬的 TI 专家:

您能推荐振荡器吗?  

 输出频率:156.254MHz

 格式: LVPECL

 总频率稳定性:25ppm

LMK62E0-156M 是最佳产品、但中心频率为156.25Mhz。

否则、是否有修整中心频率的解决方案?

实际上、竞争对手的振荡器具有156.254Mhz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    请使用 LMK61E07、它可被预编程以生成156.254MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    感谢你的答复。 但我需要5*3.2mm 的尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    那么、我恐怕我们没有其他建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的热情支持。