This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:射频输出响应包含大量谐波

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795686/lmx2582-rf-output-response-contains-lot-of-harmonics

器件型号:LMX2582

您好!

我使用 LMX2582生成950MHz 至1450MHz 的射频输出。

但是、我们会得到许多未按照数据表中所述进行抑制的谐波、例如、对于第二谐波为-27dBc、对于第三谐波为-25dBc。

我已附上1.2GHz 的原理图和测试结果。请验证。

我已经对通道 A 进行了九分频、并在平衡-非平衡变压器 TCM1-43X 的帮助下、通过将 LMX2582的差分输出转换为单端输出、仅从通道 B 获取输出。

1.2 GHz 输出的测试结果@:

TICS Pro 设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivakant、您好!

    您是否曾尝试评估 TI EVM、是否看到过类似的行为?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    不、我没有尝试使用 TI EVM、因为我没有 EVM。

    您是否可以使用 TI EVM 从侧面检查它?

    为什么我会获得如此高的谐波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    默认设置配置为最佳抖动、因此第一个分频器设置为3。 如果您需要较低的二次谐波、请将其设置为2。

    方波需要三次谐波、因此这不是任何问题。

    此致、

    Hao