This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL1将锁定、但 PLL2不会锁定

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791219/lmk04828-pll1-will-lock-but-pll2-will-not

器件型号:LMK04828

您好!

配置 LMK04828时遇到问题。 我使用10MHz 输入和100MHz VCXO 作为 PLL1振荡器。 使用附加的配置、我可以使 PLL1锁定、但不能使 PLL2锁定。  

我使用时钟设计工具和 TICS Pro 生成了此配置。 我是否缺少一些东西来锁定它? 我禁用了大多数输出以进行简化。  

谢谢!

将会

e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_support_5F00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我无法在您的配置中发现任何错误。
    您说 PLL1已锁定。 锁定检测是否指示已锁定? 您是否检查 PLL1信号以确认锁定?
    对于 PLL2、是否有任何信号输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    锁定检测寄存器显示 PLL1已锁定。  

    PLL2确实有信号输出、但它会关闭几 MHz (表示没有锁定?)

    有调试提示吗?

    谢谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    10MHz 输入时钟的格式是什么? 正弦波还是其他格式? 什么是电压摆幅?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    10MHz 时钟输入为 LVDS。

    VCXO 示波器输入为1.1V 正弦波。

    谢谢!

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我怀疑解锁的 PLL 是 PLL1、而不是 PLL2。 PLL2的调谐范围非常宽、如果它被解锁、频率将会有很大的偏差、它不会仅关闭几 MHz。
    10MHz LVDS 正常、它是一个方波时钟、对 PLL1没有问题。
    VCXO 摆幅和格式也很好。
    请检查 PLL1的 Vtune 电压、并使用频谱分析仪检查 VCXO 的输出频率。