This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328 I2C 在上电后的访问等待时间

Guru**** 2897550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/794841/lmk03328-lmk03328-i2c-access-wait-time-after-power-up

器件型号:LMK03328

大家好、

我相信 LMK03328会根据 HW_SW_CTRL 引脚和 GPIOx 引脚设置首先加电、将 EEPROM 或 ROM 数据之一加载到寄存器中。

在器件从 EEPROM 或 ROM 加载寄存器数据期间、我认为您无法从外部访问寄存器。

是否有任何方法可以了解 EEPROM / ROM 加载是否完成,或者在加电后 I2C 访问之前是否需要等待一定的时间?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    请参阅 LMK03328数据表的第12.2节。 其持续时间取决于客户供应斜坡时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vibhu-San、

    我认为本节仅描述 XTAL 输入的用例、不描述 EERPOM 数据加载到寄存器映射的时间。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    根据表8.19、启动的最长时间(XTAL 或 CLK 输入)为10ms。 这不包括表12.2中提到的加电斜坡时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu-San、

    表8.19表征时、您能让我澄清一下器件的状况吗?
    寄存器数据不是使用"器件寄存器默认设置"吗?

    我认为、如果从 EEPROM 加载寄存器信息、则会有不同的等待时间。
    或者,它是否也从 EEPROM 加载"寄存器默认设置"?

    另一个问题是,如果器件没有基准输入,则流程图中似乎拒绝了 I2C 访问,是否正确?

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    10ms 应同时应用于 EEPROM 和寄存器默认设置。

    如果没有基准输入、LOS 将为高电平。 但是、I2C 仍在软引脚模式下启用、您可以重新配置寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vibhu-San、

    我明白了。 感谢你们的支持!!

    此致、
    Kawai