This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:GPIO2和 GPIO3设置

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795641/lmk03328-gpio2-and-gpio3-setting

器件型号:LMK03328

大家好、

我找到了一个拼写错误。 是否可以在下一次数据表更新中更正表格?

在下表中、GPIO2被列为"Z"、这意味着悬空(开路)。

GPIO2、GPIO3引脚是3级引脚、但是用户不能将其悬空(断开)。 相反、用户需要 应用 VIM=0.9V。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    我不会认为这是一个拼写错误、我们只使用通用的工程语言来表示三态逻辑引脚的状态:高电平、低电平或高阻态

    我同意这里也许一个更一致的表达式是使用 VIM 而不是 Z 来表示引脚状态、当它不是0或1时。

    感谢您的建议、我们可能会在下一修订版中对其进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的评论。

    如果可以修改此项以避免混淆、那将会很有帮助。

    此致、

    Kawai