This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:低脉冲发生器应用

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795669/lm555-low-pulse-generator-application

器件型号:LM555

你好

   LM555能否支持以下应用? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    您是否希望555计时器执行500ms 检查计时器和200ms 复位脉冲计时器功能?
    对于200ms 复位计时器、通过电容器耦合复位输入、因为555触发输入是电平敏感型。 555输出将在200ms 内保持高电平、因此需要将其反相以实现低脉冲。