This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:推荐用于交流耦合 HCSL 驱动器的输入 CLKIN 终端

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795934/lmk00334-q1-recommended-input-clkin-termination-for-ac-coupled-hcsl-driver

器件型号:LMK00334-Q1

对于 CLKIN 输入、HCSL 驱动器的推荐交流端接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thuan、

    对于差分输入、该器件接受符合数据表表6.5电气特性中要求的输入时钟。 其中一项要求是共模电压(VCMD)至少为0.25V

    HCSL 直流耦合满足此要求、是否需要交流端接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们希望通过交流耦合 HCSL 时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要串联电阻、50 Ω 至 GND、传输线路(50 Ω 脚)、交流耦合电容。 另请参阅此帖子:
    e2e.ti.com/.../578455