This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:运行 USB2ANY 适配器需要哪些信号?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04832, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795945/lmk04832-which-signals-are-required-to-run-usb2any-adapter

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他部件:USB2ANY、、

大家好、团队、

通过 TICS Pro 和 USB2ANY 适配器、是否可以仅通过3个信号 CS、SCLK 和 SDIO (仅用作输入、无需读取功能)来配置 LMK04832? 或者是否确实需要 LMK04832EVM 上所示的所有信号(请参阅下文)?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    是的、只能使用原理图中所示 USB2ANY SPI 编程接头的引脚2 (CS*)、4 (SDIO)、6 (GND)和8 (SCK)对 LMK04832EVM 进行编程。 如果省略其余六个引脚、则某些功能将不可用:

    • 省略引脚1 (SYNC):切换 TICSPro SYNC/SYSREF 页面中的 SYNC_POL_INV 位将不再生成同步事件
    • 省略引脚3 (RESET):当 RESET/GGPO 器件引脚被编程为输入时、TICSPro 不能被用于生成一个硬件复位(请注意、通过设置寄存器0x000中的 RESET = 1、仍然可以进行软件复位)。 当 RESET/GPO 器件引脚被编程为输出时、 TICSPro 不能使用此引脚进行回读。
    • 省略引脚5 (TEST):无影响。
    • 省略引脚7 (CLKIN_SEL1):当 CLKIN_SEL1被设定为一个输入时、TICSPro 不能将这个引脚置为有效来调整输入时钟。 当 CLKIN_SEL1被设定为一个输出时、TICSPro 不能使用这个引脚进行回读。
    • 省略引脚9 (TEST2):无效。
    • 省略引脚10 (CLKIN_SEL1):当 CLKIN_SEL0被设定为一个输入时、TICSPro 不能将这个引脚置为有效来调整输入时钟。  当 CLKIN_SEL0被设定为一个输出时、TICSPro 不能使用这个引脚进行回读。

    如果 SDIO 引脚上不需要回读、可通过 SPI_3Wire_DIS = 1对寄存器0x000进行编程(请参阅数据表中的8.6.2.1.1)。 在 TICSPro 中、此控件位于用户控件->常规下。

    此致、