This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:原理图审阅和 GND 连接

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795961/cdclvc1310-schematic-review-and-the-gnd-connection

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

您能帮助查看以下原理图。

对于 CDCLVC1310、我们能否按如下方式将所有 GND 引脚连接在一起:

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    一些反馈:
    - XTAL 未显示在原理图中、但通过 IN_SEL[1:0]选择。 将 XTAL 放置在接近 XTAL_IN / XTAL_OUT 的位置。
    假定 PRI_INP / PRI_INN 输入端接正常。
    建议在器件附近的每个 VDD 和 VDDOx 引脚上放置0.01uF 和0.001uF 去耦电容器。
    -Q4似乎被电平转换为1.8V。 我认为这是可以的。 请注意、阻抗不匹配会降低信号完整性。 其他时钟输出正常。
    -连接所有 GND 引脚是可以的。

    此致、
    通道