This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:正在尝试生成3.2GHz

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, ADC08DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795197/lmk04832-trying-to-generate-3-2ghz

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: ADC08DJ3200

尝试使用 LVPECL2.0对 LMK04832进行编程、以在 ClkOut2上输出3.2GHz。  我已为该器件附加了一个 TICS Pro 项目。  当我从3.2GHz 内部 VCO 除以2时、我可以在 ClkOut2上测量1.6GHz 的性能。  但是、如果我尝试除以1并输出3.2GHz、我会在输出上得到一个难看的~1.066GHz。  如何获得3.2GHz 输出?e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_TICSProject.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "旁路 Div "。
    LMK04832确实支持 LVPECL20和 LVPECL16模式、但在旁路模式下使用 CML 输出可实现最佳性能。
    当处于旁路模式时、偶数时钟输出可能只为 CML。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要使用 CML 和该旁路模式来达到3.2GHz? 我本来不希望。  数据表/用户指南中是否有一节对此进行了概述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我希望使用该输出驱动 ADC08DJ3200时钟输入。 您认为 CML 和 ADC 输入时钟之间的接口无源器件原理图是什么样子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5148.LMK04832_5F00_TICSProject.zip  我仍然无法获取3.2GHz 的输出。  我已附加我的汽车专业项目。  我可以让 lvpecl20 @1.6GHz 正常工作、但当我打开时钟分频旁路并更改为 CML 时、它会消失。  没有时钟、甚至没有错误的频率时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、在数据表中搜索"仅为 CML"。

    请参阅 LMK04832 EVM 用户指南、

    原理图显示了 CML 输出端接电路、该电路需要两个电感器和一个20欧姆电阻器上拉至 Vcc、如下图所示。

    3、在交流耦合电容器之后、您可以为 ADC 设置新的偏置。 仔细检查 ADC 的偏置范围和 VID 范围(或 Vinpp 范围)。