This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802Y:bq4802年

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4802Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791007/bq4802y-bq4802y

器件型号:BQ4802Y

为什么 BQ4802Y 时钟在系统断电时不保持计时?

我已在 cotrol 寄存器 E 中设置/stop=1、并将 CR2302锂电池用于 VBC。 但系统断电时、时钟不会继续时钟。

我已经检查了标志寄存器 D 中的 BVF 标志。BVF 为1。

我需要有人帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是该器件的专家、但我将在这里尽力提供帮助。
    您是否观察到电源故障事件? /RST 是否变为低电平? 您在 VOUT、VBC 上测量的是什么?

    此致、
    Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lane Boyd:
    感谢您的回答。
    我关闭交流电源、然后使用直流表测量 VBC=3.03VDC、VOUT=3.03VDC、同时/RST 为0VDC=GND。
    我使用 VOUT 为 SRAM 供电、以便在断电时将数据保存在 SRAM 中。 我已经检查了它们保存的 SRAM 内容。
    我还检查了 VBF 标志、以查看 VBC 是否有效。
    但当交流电源关闭时、时钟停止。 我永远保持/stop =1。
    这就是我所做的。
    再次感谢你。

    此致、
    陈荣 WU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、很抱歉、延迟响应。 您是否已解决此问题?

    您的系统中的交流电源在哪里? 交流电源接通时、器件是否正常工作?

    此致、
    通道