请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4802Y 为什么 BQ4802Y 时钟在系统断电时不保持计时?
我已在 cotrol 寄存器 E 中设置/stop=1、并将 CR2302锂电池用于 VBC。 但系统断电时、时钟不会继续时钟。
我已经检查了标志寄存器 D 中的 BVF 标志。BVF 为1。
我需要有人帮助我解决问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.