This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:有关频率上升点和标志上升点之间延迟的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795492/lmx2492-question-about-the-delay-between-the-frequency-rising-point-and-flag-rising-point

器件型号:LMX2492

大家好、

   我的客户对频率上升点和标记上升点之间的延迟有一个问题、如以下所示、当他们将 LMX2492器件用于 LFCM 项目时。 请帮您检查一下。 此外、在越来越多的标志脉冲之后、延迟是否会增加? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正全
    我看不到问题。 这看起来您有4个斜坡。 它们称为 RAMP0、RAMP1、RAMP2和 RAMP3。 在我看来、对于 RAMP1和 RAMP3、FLAG0设置为 true、对于 RAMP0和 RAMP4、设置为 false。 因此、当 FLAG0为低电平时圈出的延迟看起来就像在 RAMP0期间、RAMP0似乎具有 FLAG =低电平

    此致、
    Dean