This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:DCLKoutX_MUX 配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/794344/lmk04828-dclkoutx_mux-configuration

器件型号:LMK04828

DCLKoutX_MUX 提供了几种逻辑上等效的方法来将未经修改的 VCO 音调发送到 DCLKoutX_MUX 的输出:

 1:DCLKoutX_MUX 选择旁路

 2、3和4:DCLKoutX_MUX 选择分频器;DCLKoutX_DIV = 1; ! DDDLYdX_EN 和/或 DCLKoutX_DDLY_PD

 5、6和7:DCLKoutX_MUX 选择分频器+HS;  DCLKoutX_DIV = 1;DCLKoutX_Hsg_PD;! DDDLYdX_EN 和/或 DCLKoutX_DDLY_PD

 8... 16年左右、这种情况很多。 DCLKoutX_MUX 选择模拟延迟... 有几种方法可以禁用模拟延迟

是否有任何理由选择旁路以外的其他选项?

当我在已设置为分配模式的 TICS Pro 中对 f_DCLKoutX = f_CLKin1进行编程时、TICS Pro 会选择上面的选项7、通过 DCLKoutX_MUX 选择除模拟延迟之外的所有内容、同时禁用所有内容。  

请说明作出这一选择的原因? (可能我未正确使用 TICS Pro?)

满怀希望地感谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    我不是很关注你的问题。
    DCLKoutx_MUX 只有四个选项(仅分频器;分频器+ DCC+HS;旁路;模拟延迟+分频器)。
    您的问题可能与数据表的表16、表18有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Noel。

    DCLKoutX_MUX 有4个输入、但上游电路可能会断电。

    在我看来、我的目标(分配模式、f_DCLKoutx = f_CLKin1)的正确 DCLKoutX_MUX 选择将是"旁路"

    但是、TICSPro 会选择"Divider+DCC+HS"、同时勾选 DDLY_PD 和 Hsg_PD、并将分频器设置为1

    表16的脚注表明、分频器值1在 DCLKoutX_MUX 和一些上游电路的某些组合中无效。

    问题1:TICSPro 设置是否存在任何危险?

    Q2:在这种情况下似乎需要旁路的情况下、为什么 TICS Pro 不将 DCLKoutX_MUX 配置为旁路?

    谢谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    TICS Pro 不像我们预期的那样智能。 当您单击"Set Distribution (设置分布)"时、TICS Pro 仅创建从 CLKin1到分布电路(VCO_MUX)的路径、之前的设置没有关于输出分频器、延迟设置、输出类型等的更改

    "设置分配"意味着我们使用 LMK04828的分配部分、请勿使用 PLL1和 PLL2。
    在此分发部分中,我们仍然有灵活的选项,如分频器、延迟功能,包括与您的应用程序具有相同频率的情况。

    分频器=1对于数字延迟无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goodonya、Shawn。

    您的答案可以解决我的问题。

    谢谢--Todd