This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:寄存器46位5 MASK_EN

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/794274/lmx2592-register-46-bit-5-mash_en

器件型号:LMX2592

尊敬的先生

 寄存器46位5没有在最新数据表中单独列出、有什么原因吗? 我们目前专门控制此位以启用/禁用混调器。 我们不应该这样做吗? 清除此位和将 MASK_ORDER 设置为0之间有何区别?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我不知道为什么在最新的数据表中未披露该信息、但如果您不对 N 分频器使用小数、则将 MASK_EN 设置为0并将 MASK_ORDER 设置为0没有区别。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。 最新数据表建议  寄存器46位5的默认设置为1。  我们在小数和整数模式下使用芯片。 我们应该始终将该位设置为1吗?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的建议。 最新数据表建议寄存器46位5的默认设置为1。 我们在小数和整数模式下使用芯片。 我们应该始终将该位设置为1吗?

    谢谢

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如果同时使用小数和整数输出、我建议将该位设置为1并改为更改 MASK_ORDER、以便与数据表说明保持一致。

    此致、
    Hao