This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:多个 PCIe 器件的级联连接

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795349/lmk00338-cascade-connection-for-multiple-pcie-devices

器件型号:LMK00338

大家好、

我们有13 个 PCIe 设备、希望使用相同的时钟。 但没有具有如此多通道的时钟缓冲器。  

此应用可以使用两个 LMK00338吗? LMK00338的一个输出将连接到另一个 LMK00338的输入、通过这种方式、我们可以获得13个通道。

这样的连接是否存在任何可能的风险?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我预计良好的设计和布局不会出现任何问题。 请注意、级联缓冲器的输出将具有更高的抖动。 此外、不能忽略缓冲器的传播延迟。

    此致、
    通道