This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:关于复位时间

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795264/tlc555-about-reset-time

器件型号:TLC555

您好!

客户正在尝试使用逻辑器件复位 TLC555。
您能告诉我复位 TLC555I 所需的时间吗?

请告诉我将高电平添加到 RESET 引脚。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke - San、

    数据表中没有时序指导。 我建议将 TLC555复位至少需要2us 的低电平时间。 我检查了一个采样器件、最短时间为340ns (电源电压为2V 至15V)。 2us 应该足够大、以允许温度和样本发生变化

    复位低电压(VIL)应小于0.3V、其余高电压(VIH)应大于2V