This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:LMK04208

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/794325/lmk04208-lmk04208

器件型号:LMK04208

你(们)好

我们使用以下配置来运行具有本地 VCXO 的 LMK

我们希望使用 clk_in0 作为基准并同步到 LMK 输出

我们尝试更改配置、但没有成功。 我们缺少什么?  

当前配置:  

R0 (INIT) 0x00160040
R0 0x00140300
R1 0x00140301
R2 0x00140062
R3 0x80140603
R4 0x00140304
R5 0x80140185
R6 0x01100006
R7 0x01300007
R8 0x04010008
R9 0x55555549
R10 0x9102410A
R11 0x0401100B
R12 0x1B0C006C
R13 0x2302826D
R14 0x0200000E
R15 0x8000800F
R16 0xC1550410
R24 0x00000058
R25 0x02C9C419
R26 0xAFA8001A
R27 0x10001E1B
R28 0x00201E1C
R29 0x0180019D
R30 0x0200019E
R31 0x003F001F

谢谢

Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oded、

    附件是基于您的寄存器设置的 TICS Pro 配置文件。  

    打开 TICS Pro -->选择器件-->时钟发生器/抖动消除器(双环路)--> LMX04280。

    File (文件)--> Load (加载)-->(选择附加的.TCS 文件)。

    在左列中、选择 CLKins 和 PLL。 在右侧、您将看到方框图和频率规划。

    如您所见、您的寄存器设置已选择 CLKin1作为 PLL1的基准时钟。 如果您的板中没有 CLKin1中的任何内容、PLL1将不会锁定。 请尝试使用 TICS Pro 并设置您的配置。 如果您在左列中选择 Raw Registers、则可以导出寄存器设置。

    e2e.ti.com/.../4208.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的快速回答

    我们已重新测试问题并更好地理解问题。  

    在我们的设计中、我们有两个在非同步模式下工作的板(每个板具有 LMK)。 在某一点、第一个卡成为主卡、第二个卡成为从卡(其中 LMX 应与 CLK_in0同步、CLK_in0是第一个 LMK 的输出、请参阅连接方案)。 clk_in0是信号端 clk、具有0.1uF 电容至 clk_ino_N 和50 Ω 终端、以及0.1uF 串行电容至 clk_in0_p 连接 clk 输入图像

    输入定义为双极

    当我们切换到从模式并将初始配置(如第一个帖子中所示)更改为 clk_ino 时、它看起来是这样的:

    80140603

    2302806D

    从器件 LMX 不会使用 clk_in_0进行锁定(即使该输入端有良好的时钟)。  

    仅在我们向该输入 (示波器 PROB)添加电容元件几次后、LMX 才会锁定此输入

    它可以通过或寄存器将 LMX 推入以锁定到输入时钟

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oded、

    您正在将 LVPECL 输出连接到另一个 LMK 器件的 CLKin0。  

    然后、您应该在 CLKin0上添加一个终止负载、如下所示。

    此外、当您使用第二个 LMK 器件时、请确保第一个 LMK 器件仍处于锁定状态。