This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002EVM:将 CDCE62002EVM 的驱动程序与放大器;固件安装到定制 PCB。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, CDCE62002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792798/cdce62002evm-installing-the-driver-firmware-of-cdce62002evm-to-custompcb

器件型号:CDCE62002EVM
Thread 中讨论的其他器件:CDCE62002、我尝试创建一个定制 PCB、该 PCB 可以使用 CDCE62002GUI 更改 CDCE62002设置。 我创建的电路板具有 TUSB3210和 EEPROM、以及 CDCE62002EVM 参考电路图。 但是、根据 EVM 手册、我无法安装 CDCE62002EVM 驱动程序。 我尝试了 Windows10和 windows7,但失败了。 在安装 CDCE62002驱动程序之前、我是否需要将某些驱动程序或固件上传到定制 PCB 上的 TUSB3210和 EEPROM? 您会告诉我必要的步骤和固件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Potemkism、

    我只是想让大家知道我正在做这件事、但不幸的是、我需要比预期的时间来跟踪历史。 我仍在进行此项工作、一旦我有足够的信息可供分享、我将向您发布帖子。 敬请期待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我能够解决这个问题。
    我稍后会报告详情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我迟到了。
    按照以下步骤、我成功地将 CDCE62002EVM 固件上传到了定制 PCB。

    1.下载过去的 GUI 软件包以获取 EEPROM 固件。
    (包括 CDCE62002Fw.bin。)
    ★最新的 GUI 软件(1.2.1)软件包不包含固件。

    [CDCE62002 GUI -新- Beta 版本]
    e2e.ti.com/.../480594

    2.下载 TUSB3x10_EEPROM_Burner。
    www.ti.com/.../sllc443

    3.将固件上传到 EEPROM (适用于 TUSB3210)。
    请参阅以下主题进行设置。
    e2e.ti.com/.../511305

    设置非常重要。
    ★齿轮图标->选中"Show the Program Full Binary Image button"
    ★按"!CAUTION "标记图标。 不是"火焰"图标。
    →几秒钟后、固件上传到 EEPROM、PC 在重新启动 PCB 时识别 CDCE62002 EVM。

    如果您按下"火焰图标"进行写入、PC 将无法识别 TUSB3210。
    在这种情况下、在初始化 EEPROM 之前不能使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Potemkism、您的信息非常有用。