This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:关于软引脚编程模式

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792985/lmk03328-about-soft-pin-programming-mode

器件型号:LMK03328

尊敬的所有人:

 如果我们询问软引脚编程模式、您会介意吗?

我们的客户提出3个问题、如下所示。

 在软引脚编程模式下、在启动时以下哪个 GPIO2和 GPIO3设置是正确的?

(1) VIH=1.4V~(2) VIM=0.9V (3) VIL=~0.4V (4)无连接

数据表第32页10.3.3.2软引脚编程模式(HW_SW_CTRL=0)给出了以下说明。

http://www.ti.com/lit/ds/snas668d/snas668d.pdf

"GPIO 输入[3:2]在上电复位(POR)时被采样和锁存、并从6个 EEPROM 页面中选择一个可定制编程的页面。 当 GPIO[3:2]悬空时、不使用 EEPROM、并加载硬件寄存器默认设置。 表10、表11、表12、表13和表14显示了根据 GPIO[3:2]引脚设置预定义的 EEPROM 配置。"

2-1. "硬件调整器默认设置"是否正确为表15、16 (默认 ROM 内容)?

2-2. 在软引脚编程模式下锁存时,表10~14的内容是装运时的存储值和加载设置是否正确?  

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ottey、

    1) 1)在软引脚模式下、GPIO2和 GPIO3选择将哪个 EEPROM 设置加载到器件中。 器件必须在启动时使用所使用的设置。 例如、如果我想让我的器件按照 EEPROM 第3页运行、我会在启动时将 GPIO3设置为高电平、将 GPIO2设置为低电平。

    2.1)否 "表15、表16、表17、表18和表19显示了根据 GPIO[5:0]引脚设置预先定义的 ROM 配置。" 这些引脚可通过硬引脚模式加电。

    2.2)是、这些是发货时存储的值。 "表10、表11、表12、表13和表14显示了根据 GPIO[3:2]引脚设置预定义的 EEPROM 配置。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vibhu。

    感谢你的答复。
    我们的客户想询问有关 LMK03328 EVM 的更多问题。

    ※LMK03328EVM 数据表
    www.ti.com/.../snau184.pdf

    如果我们选择"Register Default Mode"(寄存器默认模式)(GPIO3=MID、GPIO2=MID)、应该如何使用它?

    2.显示"从寄存器默认设置加载所有寄存器。"。 LMK03328EVM 数据表第7页中"3.Mode of Operation"的寄存器默认模式"。 这是否将 LMK03328的所有寄存器称为 Rxxx?
    如果这个答案是"是"、请告诉我们执行更新 LMK03328中存储值的寄存器。

    如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器默认模式是默认频率计划、当 GPIO3 = MID 且 GPIO2 = MID 时激活。 这些频率可能不是客户需要的频率(极不可能)。

    是的、芯片上的寄存器值被更新以将寄存器设置为缺省配置。 您可以在 TICSPro 软件上查看此配置并转至 Default Configuration->EVM Default。 生成的频率为312.5、312.5、156.25、156.25、212.5、 212.5、106.25、106.25。