Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM
尊敬的所有人:
如果我们询问软引脚编程模式、您会介意吗?
我们的客户提出3个问题、如下所示。
在软引脚编程模式下、在启动时以下哪个 GPIO2和 GPIO3设置是正确的?
(1) VIH=1.4V~(2) VIM=0.9V (3) VIL=~0.4V (4)无连接
数据表第32页10.3.3.2软引脚编程模式(HW_SW_CTRL=0)给出了以下说明。
http://www.ti.com/lit/ds/snas668d/snas668d.pdf
"GPIO 输入[3:2]在上电复位(POR)时被采样和锁存、并从6个 EEPROM 页面中选择一个可定制编程的页面。 当 GPIO[3:2]悬空时、不使用 EEPROM、并加载硬件寄存器默认设置。 表10、表11、表12、表13和表14显示了根据 GPIO[3:2]引脚设置预定义的 EEPROM 配置。"
2-1. "硬件调整器默认设置"是否正确为表15、16 (默认 ROM 内容)?
2-2. 在软引脚编程模式下锁存时,表10~14的内容是装运时的存储值和加载设置是否正确?
如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。
此致、
是的、奥特伊