This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:LMK00334 VCCOA VCCOB VCCOC

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/794054/lmk00334-lmk00334-vccoa-vccob-vccoc

器件型号:LMK00334

您好、先生、  

我已经看到过您的建议、如果没有使用输出组、也需要为所有 VCCO 供电。

根据我的理解、从数据表和方框图中可以看出、每个输出组都是独立的、只是想知道如果不为未使用的输出组的 VCC 供电、会产生什么影响。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Penn、

    我认为内部连接了一些 ESD 二极管、因此必须存在所有缓冲器 Vcc。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    谢谢你。