This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:USB2ANY-uWire 板

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/794055/lmk03806beval-usb2any-uwire-board

器件型号:LMK03806BEVAL
主题中讨论的其他器件:USB2ANYUSB2ANY-UWIRE

您好!  

 我们的客户能否单独购买 USB2ANY-uWire 板? 除了 USB2ANY 适配器、我在 TI 网站上找不到它。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    这不是可订购的 EVM、我们不单独出售。 它应该附带使用旧 uWIRE 接口的 EVM。
    如果您在 EVM 套件中找不到它、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    客户使用自己的电路板、而不是 EVM 电路板、因此他需要知道我们是否单独销售。


    此致
    Kailyn