This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-EP:需要 LMK04828输出来匹配 LMK04610输出

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04610, LMK04828-EP, LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790756/lmk04828-ep-lmk04828-outputs-desired-to-match-lmk04610-outputs

器件型号:LMK04828-EP
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMK04610LMK04616

我们使用的数据转换器是为了与 LMK04610的6mA HSDS 输出配合使用,该输出为转换器上的 SYSREF 和时钟同步提供输入。  我们总共需要13个输出、因此我们必须使用 LMK04616、但由于 LMK04828-EP 的占用空间更小且 PLL2可用频率更低、因此我们对使用 LMK04828-EP 更感兴趣。  LMK04828-EP 还具有6mA HSDS 输出、但问题在于两个器件之间的 VOH 和 VOL 电压差异很大、并且 LMK04828-EP VOH 和 VOL 似乎与该转换器不兼容。  您认为我们可以做些什么来获取 LMK04828或类似器件、从而输出与 LMK04610相同的输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    如果将 HSDS 与转换器进行交流耦合、则 VOH 和 VOL 不重要、因为会阻止直流内容(共模电压)。
    这些器件的电压摆幅(VOD)略有不同。
    LMK04610 VOD = 1380mVdiff =>|690mV|
    LMK04828 VOD =|590mV|
    如果电压摆幅不是问题、我在使用 LMK04828时不会看到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法进行交流耦合、因为我的 SYSREF 信号必须在几毫秒后变为低电平。 是否有其他选项或我是否受困于 LMK04610/16?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    对于直流耦合、您需要一个电阻器网络来移动偏置电压。