This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328修订版 ID:R3 = 0x00

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793655/lmk03328-lmk03328-revision-id-r3-0x00

器件型号:LMK03328

大家好、

我们发现 LMK03328的修订版 ID:R3 = 0x00。

这是大规模生产之前的器件、ES 器件吗?

最新版本之间的区别是什么?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    您从何处获得此器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我正在检查客户的详细信息。

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    这是 ES 样片、不应用于大规模生产产品。
    如果客户要投入生产、请确保我们将 RTM 样片发送给他们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    感谢您提供相关信息。

    如果客户向 TI 网上商店申请样片,是否有可能将此 ES 样片发货?

    ES 样品和大规模生产样品之间有何差异?

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    客户何时在网上商店下单? 此器件已 RTM 至少两年、网上商店中的所有样片均为 RTM 样片。
    版本 ID 0x00是第一个 ES 样本、现在无法在网上商店中使用。
    我不知道修订历史记录的详细信息、但我并不惊讶0x00有问题、因为这是第一个 ES 样本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel-San、您好!

    感谢您的支持。

    再次确认客户、我从他们那里收到的寄存器转储不是正确的转储数据。
    通过仔细检查 ID、所有器件都不是"0x00"。

    抱歉让你感到不安。

    此致、
    Kawai