This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF25081:PLL 旁路模式

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793983/cdcvf25081-pll-bypass-mode

器件型号:CDCVF25081

我们通常需要时钟路径中的零延迟缓冲器。 但是零延迟缓冲器的最小频率要求不适用于 JTAG 测试。

我注意到、当 S2引脚为1且 S1引脚为0时、该部件会绕过 PLL 并将基准时钟输入切换到输出。

我们可能能够在 JTAG 测试模式下使用此功能。 这样、我们就可以在较慢的 JTAG 测试速率下切换时钟。

因此、我的问题是当器件处于 PLL 旁路模式时、当器件处于 PLL 模式时、基准频率输入能否以低于最小频率的低速率切换。

数据表并未具体说明这一点,但指定了2.5至6nsec TPH 的延迟,这对于在器件处于 PLL 旁路模式时进行 JTAG 测试是可以的。

此致、-Tim Starr 代表 WM@FL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我想我们可以容忍几个 MHz、但不能保证。 但是、我怀疑该部件是否能够支持 kHz 时钟。 如数据表的图7所示、当时钟频率为几 MHz 时、电源电流急剧下降。