This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:12GHz 输出时的 VCO 选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793443/lmx2594-vco-selection-when-12ghz-output

器件型号:LMX2594

大家好、团队、

我对 LMX2594有疑问。

我的客户有两个 EVM、并根据数据表建议设置12GHz 输出设置;VCO_SEL=4、VCO_DACISET_STRT = 300和 VCO_CAPCTRL_STRT = 1。

但是、两个 EVM 显示了不同的 VCO 选择行为、如下表所示。 一个 EVM 的行为是始终选择 VCO5。 但另一个 EVM 显示、在发送 FCAL_EN 时、在 VCO4和 VCO5之间交替选择 VCO。

EVM#1 第1个 第2个 第3个 第4个 第5个 第6个
Rb_VCO_SEL 5. 4. 5. 4. 5. 4.
Rb_VCO_CAPCTRL 183. 1 183. 1 183. 1
Rb_VCO_DACISET 195. 235 195. 235 195. 235

EVM#2 第1个 第2个 第3个 第4个 第5个 第6个
Rb_VCO_SEL 5. 5. 5. 5. 5. 5.
Rb_VCO_CAPCTRL 182. 182. 182. 182. 182. 182.
Rb_VCO_DACISET 227 228 228 229 229 229

设置为:振荡器= 125MHz、FPD = 62.5MHz、N 分频器= 192、Fvco = 12GHz VCO 输出、 整数模式、PFD_DLY_SEL=1、FCAL_LPFD_ADJ:FPD >=10、FCAL_HPFD_ADJ:FPD <=100、CAL_CLK_DIV:Div2。

尽管我认为必须在12GHz 输出下选择 VCO5、但是否缺少任何要求?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takeo-San:

    如数据表第20页所述、对于频率介于11.9和12.1GHz 之间的情况、必须将 VCO_SEL 设置为4。 对于 Rb_VCO_SEL = 4的情况、您能否与客户确认器件已锁定?

    VCO_SEL 必须在12GHz 附近设置为4的原因是4和5之间没有足够的重叠、并且大多数器件只能锁定在5。 有关更多详细信息、请阅读此帖子: e2e.ti.com/.../2867078

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、对于除11.9~12.1GHz 以外的所有其他频率、我们建议设置 VCO_SEL = 7、VCO_DACISET_STRT = 300和 VCO_CAPCTRL_STRT = 183。 对于12GHz 左右的频率、将 VCO_SEL 更改为4、否则所有内容可能相同。 用户也可以按照数据表中的说明将 VCO_CAPCTRL_STRT 更改为1、但这并不重要。 关键是切换 VCO_SEL、VCO_DACISET_STRT 也需要大于= 250

    您可以在数据表的修订版 C 中的"无辅助"模式下找到相关说明。 修订版 C 应该在本周(可能是今天)在网上发布。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    对于 rb_VCO_SEL=4的情况、R110[10:9]显示2、因此器件应该被锁定。 输出符合预期的12GHz。
    您是否知道每次发送 FCAL_EN 时为什么会交替选择 VCO5和 VCO4? 是否存在任何缺失的要求?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takeo-San:

    VCO 频率位于内核4和5的边缘。 您可以看到内核4的 Capcode 为1 (0是最高频率)、内核5为183 (最低频率)。 因此、它在两者之间切换并不奇怪、因为两者之间的重叠非常少。 有时它会锁定在4、但下次可能会丢失内核4并跳转到5。 很可能、在11.9~12.1 GHz 的范围内、器件无法锁定在内核4中、只能锁定在内核5中。

    此致、
    Hao