This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:对 TICSPro 进行 VBA/ Matlab 控制

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789458/lmx2592-vba-matlab-control-of-ticspro

器件型号:LMX2592

您好!

我正在尝试为 TICSPro 创建 VBA/ Matlab 驱动程序。

我可以做些什么来解决这个问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amury、

    附件是一个 Excel 工作表、我可以使用它。  从您的代码中查看、您可能之前已经看到过这一点。

    e2e.ti.com/.../1373.TICSPro-Automation-Example.xlsmI已安装 TICSPro、但未对文件进行编程。  我不知道这是否与它有关。  如果这不起作用、我不确定。  我们使用 Windows 7。  如果这是 windows 10、我想我可能听说过它不起作用的投诉、但记不清。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、我尝试在不同的位置安装 software、但它不起作用。 我有相同的误差。

    我在 Windows 10中。 谁也不知道?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amury、

    我认为您需要做的是将器件初始化为器件目录、该目录位于:C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro

    所以...

    调用 TICSProLoader.Initialize ("C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro")

    请告诉我这是否适合您。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对我不奏效。 我有相同的误差。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amury、

    很抱歉你有麻烦。 下面是调试的一些想法。 我注意到 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro 中似乎缺少 Error Info.csv 文件

    请复制:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro\Error Info.csv
    进入:
    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro

    --

    基于您的错误...

    算术运算导致了容量溢出。

    对象引用不会传递给对象的实例

    --

    我担心 LMX2592的某些初始状态、或 TICS Pro 上次加载的器件。 是否知道在执行 SelectDevice 命令之前是否发生了此错误?
    -为了确保首先加载 LMX2592、请编辑:C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\TICS Pro.ini
    -设置 DEVICE_NAME00 = LMX2592
    -设置 DEVICE_TYPE00 = BuiltinDevice
    >如果尚未安装。

    如果这可以解决您的问题、则默认情况下加载的任何器件都会出现一些问题。 我想、您可以使用我现在要提到的技术来解决这个问题。
    删除保存的状态...
    -在 C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2592中将 LMX2592.TCB 重命名为 LMK2592.txt
    -如果这可以解决问题,请将 LMK2592.txt 附加到此主题,以便我可以查看导致问题的原因。

    我希望这两个项目中的一个能为您提供帮助! 请在尝试后告诉我您的状态。 谢谢。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已复制.csv。

    TICS Pro.ini 已提供此类信息。

    我将 LMX2592.TCB 更改为 LMK2592.txt、它没有任何变化。

    更改后、我仍然有相同的错误。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amury、

    我是否了解在不使用自动化功能时加载 LMX2592配置文件没有问题?

    您是否可以尝试使用另一台计算机?

    73、
    Timothy