This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:通过 UL 反向电流测试的电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793581/bq32002-circuit-to-pass-ul-reverse-current-testing

器件型号:BQ32002

您好!

我们正在使用 bq32002进行新设计。 UL 刚刚通知我们、由于我们在控制中有备用锂离子电池、因此必须有2个串联的组件、以防止电流返回到控制器中。 他们还注意到、如果 TI 芯片已经通过 UL 认证、则设计将保持原样。 否则、芯片本身中防止反向电流流入电池的任何组件都将计入两个组件中。

此器件是否通过 UL 认证? 您能否在该电池引脚上分享任何详细信息或内部电路?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    BQ32002不是新器件、我相信它不是 UL 认证。
    我们是否需要获得 UL 认证或声明我们的设计没有返回电池的反向电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    BQ32002非常老旧、很难详细了解器件的内部电路。

    我建议放置一个外部器件、例如二极管、以防止反向电流流入电池。

    此致、