This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802Y:BQ4802Y 未在 VBC 模式下保持计时

Guru**** 2525750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4802Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792830/bq4802y-bq4802y-don-t-keep-clocking-in-vbc-mode

器件型号:BQ4802Y

 我已经使用 BQ4802Y 作为系统实时时钟。 VCC 为5VDC、VBC=3VDC 锂电池。 我在控制寄存器(E)中设置/STOP=1、在警报启用寄存器(C)中设置 ABE=1。 我已检查控制寄存器(E)内容= 06h、标志寄存器(D)内容= 01h、警报启用寄存器(C)内容= 09h。  当由 VCC 供电时、BQ4802Y 正常工作、但当由 VBC 供电时、时钟无法保持计时。 因此、当 BQ4802Y 再次由 VCC 供电时、时钟从 VCC 关闭时开始计时。 我使用 VOUT 为 SRAM 供电、发现 SRAM 内容保留正确。 我不知道上述问题有什么问题吗? 我已经尝试了几周的时间来解决这个问题。 我希望有人能帮助我解决这个问题。 此致;Marshall Wu 2019/04/14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    移除 VCC 后、您是否从 bq4802Y 收到正确的标志? bq4802Y 应使/Ceout 达到 Vohb 电平。

    VCC 的压摆率是否满足300us 要求? 请参阅数据表断电/上电时序中的 TF。

    当 VCC = 0V 时、您能否使用负载为1.5pF 或更低的有源 FET 探头探测晶体? 晶体此时是否仍在振荡?

    电容器 C31、C32是否已组装或移除? 如果已填充它们、您可以尝试将其删除吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:非常感谢您的解决方案。 我删除了 C31和 C32、然后问题得到解决。