请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828BEVM 主题中讨论的其他器件:USB2ANY
当我启动 TICS Pro 时、我收到有关 USB1ANY 上固件的错误
我说、好的、这会弹出:
您可以看到、这些指令在指令方面是不可读的。 但是、我向前推进、尝试按下按钮约3秒钟、然后松开并运行(运气不佳)、同时按住按钮同时运行(运气不佳)、按住按钮10秒钟、然后再运行(运气不佳)。
还有其他想法吗? 这是一款全新的 LMK04828EVM ...