This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:使用3.3V 电源的 HSDS 输出

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793592/lmk04616-hsds-output-using-3-3v-power

器件型号:LMK04616

如果我们使用3.3V 电压为 LMK4610/16的输出供电、6mA HSDS 输出范围是否仍远低于指定的0.72V 至1.06V、或者仅在提供1.8V 电压时才如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris、

    对于1.8V 至3.3V 之间的电源、电气技术规格将保持不变。 我们有内部 LDO 来冻结内部运行条件。