This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005EVM:CDCE65002 EVM PRI 的最小输入时钟参考

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793647/cdce62005evm-cdce65002-evm-minimum-input-clock-of-pri-ref

器件型号:CDCE62005EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005

尊敬的先生

我希望 通过 CDCE62005 EVM 生成210MHz 时钟。

因此、我在 CDCE62005 EVM 的 PRI 参考端口上输入10MHz、但无法获取输出时钟。

数据表还描述了最大输入时钟值、 找不到最小输入时钟值。

我能否获得最小输入时钟的信息?

如果我的软件 为 PRI 参考端口提供10MHz、这是否为210MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    可提供10MHz 输入。 您可以使用 GUI 的频率规划器来计算和生成输出210MHz 的配置。