This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:122.88MHz VCXO 数据表

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792373/lmk04832evm-122-88mhz-vcxo-datasheet

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832

大家好、团队、

您能否提供 EVM BOM 中列出的 VCXO Y2的数据表? 我在网站上找不到这个…

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    请在此处查找:
    www.crystek.com/.../texasinst.aspx

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    该链接显示了一个4引脚 VCXO、而在 EVM 上 焊接了一个6引脚器件。 请澄清一下。

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    LMK04828EVM 原理图对此进行了说明、如下所示。  请注意混合动力车型的占用空间、以实现不同的选项。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我对 LMK04832和 LMK0482x 感到困惑。

    我上面给出的图像来自 LMK0482x EVM、使用 Crystek CVHD-950-122.88MHz VCXO。  这是一个 CMOS 4引脚 VCXO、引脚间距为0.2英寸。

    LMK04832使用 Crystek 603281。  这是一个差分(LVPECL) 6引脚 VCXO、引脚间距为0.1英寸。

    LMK04832和 LMK0482x 通过正确的连接、LMK0482x 或 LMK04832都可以容纳这些 VCXO 之一。

    请注意、这里是 LMK04832EVM 中 VCXO 的原理图、Y1用于 CVHD-950、Y2用于603281。 这些封装被覆盖。

    73.
    Timothy