This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:是否有任何用于直接写入 EEPROM 的参考代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792317/cdci6214-is-there-any-reference-code-for-direct-write-eeprom

器件型号:CDCI6214

降级:

CDCI6214的直接写入 EEPROM 是否有任何参考代码? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cary、

    您可能会发现此帖子有用: e2e.ti.com/.../783776
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    客户使用 CDCI6214来消除抖动。  LVDS 信号 CLK = 51.2MHz、然后输出51.2MHz CLK、相位不能被偏离。

    如何配置寄存器?

    如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cary、

    让我们离线继续、我现在关闭此帖子。