This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:每1-2小时生成0.5至1秒脉冲

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790833/tpl5010-generate-0-5-to-1-sec-pulse-every-1-2-hours

器件型号:TPL5010

客户询问以下问题:

我正在研究一个解决方案、其中我需要在至少半秒的时间内每1小时至2小时生成一个脉冲。  我尝试了555计时器、但它不能很好地工作、而且设计似乎也不好。 但是、我遇到 TPL5010、我认为它会起作用。 数据表指出、它用作微型系统的唤醒功能、唤醒信号可在100ms 至7200S 之间进行选择。 这对我来说应该很好。

请告诉我这是否可行。

谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    WAKE 或 RSTn 脉冲的宽度不可配置。 可以将计时器设置为每1到2小时创建一次脉冲,但要求脉冲大于500ms 可能是一个问题。 请查看数据表中的 tRSTn 和 tWAKE 脉冲宽度。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢。 只需确认只有计时器周期可调节至7200s 即可。 唤醒脉冲的宽度不可调节、但固定为20ms。
    再次感谢 John Garrett TI-AFA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    没错。 定时器周期可调、唤醒脉冲宽度固定。

    此致、