This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:CDCE62002 AUX_IN

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/793044/cdce62002-cdce62002-aux_in

器件型号:CDCE62002
主题中讨论的其他器件:CDCE62005CDCM6208

尊敬的 TI:
   我的客户想要使用一个用于 AUX_IN 的振荡器替代晶体、这是否可行? 如果是、选择振荡器的要求是什么?

   谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    否、AUX IN 引脚只接受晶体。 您可以考虑使用 CDCE62005或 cdcm6208、它们有三个输入选项。