This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790667/lmx2595evm-lmx2595evm

器件型号:LMX2595EVM

我无法正确控制信道分频器。 如果我将 VCO 频率设置为14GHz, 则当 我设置不同的值时,通道分频器将执行相同的操作。例如,设置 2*2*8*2 RFoutB 输出与设置2*3*8*1相同,为291.66MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minglong、您好!

    您是指软件接口在识别分频器变化时出现问题、还是射频输出未正确响应? 对于后者、您是否切换了 FCAL_EN 的复选框以重新校准 VCO?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复! 我是说通道分频器没有正确响应。 当然、当我使用电路板时、我会将 FCAL_EN 设置为打开。 锁定检测器已开启、因此我认为 VCO 的频率正确。

    此致、

    Minglong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minglong、您好!

    通过切换 FCAL_EN、我打算将该位设置为0、然后将其设置回1。 可以确认吗?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。 我是按照您的说明操作的、但当频率设置为高于14000MHz 时、通道分频器仍然异常预建(当频率低于12000MHz 时正常工作)。  


    此致、
    Minglong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minglong、您好!

    当输出高于14GHz 时、器件是否锁定? 要快速检查器件是否已锁定、您可以观察 EVM 上的绿色指示灯。 当指示灯亮起时、指示锁定状态。

    要进行快速完整性检查、请加载默认设置(转至 Ticspro ->默认配置->加载最新版本的默认设置)、更改输出频率、然后切换 FCAL_EN。 请确保电路板在所有频率上锁定、然后再了解更多详细信息。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    当我更改频率输出时、我确信锁定检测器指示灯亮起。  

    此致、
    Minglong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minglong、您好!

    我想我仍然没有完全理解这个问题。 您的意思是、在14GHz 以上、器件显示已锁定、但频谱分析仪显示未锁定?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我是说、在14GHz 以上、通道分频器工作异常。 在某些情况下、我更改了通道分频器的值、频谱分析仪显示频率没有改变、正如我前面所展示的、我通过通道分频器将输出设置为291.66MHz、这次输出恰好是291.66MHz。 但是、当我更改通道分频器的值以使器件输出437.5MHz 时、 它未正确响应我、频谱分析仪显示输出仍然为291.66MHz。 我尝试过的其他一些值也有相同的问题。  

    此致、
    Minglong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minglong、您好!

    您可以在 Ticspro 中发送设置吗? (转到 Tiscpro -> File -> Save)

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minglong、您好!

    请发送两个以上的设置。 一个具有291.66MHz 输出、另一个具有437.5MHz 输出。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Documents.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!我已将文档发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minglong、您好!

    如果将鼠标悬停在"Channel Divider"框(变为红色的框)上、您可以看到错误消息"8或更大通道分频的最大 VCO 频率为11.5GH"、尽管我不知道为什么它在您的 GUI 上没有变为红色。 也许最近的一次更新中出现了一些问题。 但这应该是解决这个问题的答案。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hao

    谢谢!现在我想我知道如何正确使用通道分频器。

    此致、

    Minglong