This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:如何在数字视频应用中为抖动清除器配置器件

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790543/lmk05318-how-to-configure-device-for-a-jitter-cleaner-in-digital-video-applications

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件: LMK05028

大家好、

您能告诉我数字视频应用的配置示例吗?

我想清理74.25MHz 数字视频时钟并使用 LMK05318输出 x2频率时钟、
但是、我无法确定如何配置器件。
如果您可以为此用例提供示例配置、

我还想知道如何配置接收74.25/1.001 MHz 时钟、干净抖动
并输出148.5/1.001 MHz 时钟。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMK05318采用2.5GHz BAW、频率与74.25MHz 视频时钟不匹配。 我建议采用 LMK05028、它可以同时输出74.25MHz、148.5MHz、74.25/1.001 MHz、148.5/1.001 MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩-桑、

    感谢您的回答。

    Mita