This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:建议的输入 CLKIN 终端

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791221/lmk00334-q1-recommended-input-clkin-termination

器件型号:LMK00334-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00304LMK00334

对于 LVDS 源时钟、CLKIN 输入的交流和直流耦合建议使用什么端接? 对于交流耦合、是否需要外部偏置?

谢谢、

星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 LMK00304的论坛上发现了类似的帖子: e2e.ti.com/.../722839

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    LMK00304 POST 是否直接应用于 LMK00334输入?

    此致、

    星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认
     LMK00304 POST 直接应用于 LMK00334输入?

    只需确保为 LMK00304的 CLKIN 输入推荐的终端可应用于 LMK00334即可。

    此致、
    星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thuan:

    是的、304帖子适用于334。 建议在两个器件上都是相同的。