This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE706:对部件进行编程

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCEL9XXPROGEVM, CDCE706, CLOCKPRO, CDCE906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789126/cdce706-programming-the-part

器件型号:CDCE706
主题中讨论的其他部件:CDCEL9XXPROGEVMCLOCKPROCDCE906

团队、  

我的客户在对 CSCE706进行编程时需要帮助:

我的工作台上有一个新的 CDCEL9XXPROGEVM 编程器、我有一些 CDCE706的样片要使用进行开发。  现在我正在尝试设置软件,以便对部件进行编程。  我已经下载了 TI 时钟专业版 v1.2.1软件( http://www.ti.com/tool/clockpro 上的 scac119.zip)来对这些器件进行编程、但看起来该版本不支持 CDCE706器件。

 

当我单击[ Skip ](跳过)选择器件时,我只能看到这些选项,但 CDCE706...

我应该将什么软件与基于 USB 的 EVM 配合使用?   

谢谢

Viktorija

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    如果您的目的是对 CDCE706的 EEPROM 进行编程、则可以点击"Programming EVM Tool"、然后选择 CDCE706。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确实计划在器件中对 EEPROM 进行编程。 因此、您提供的信息将有助于解决我的问题的后半部分。

    但在此之前、我需要能够创建我希望编程到 EEPROM 中的配置文件。 我过去使用的旧版 ClockPro 具有一个 GUI、其中显示了时钟源、PLL、分频器、输出 MUX 和输出使能端。 您可以单击 GUI 中的各个字段、在每个时钟输出上拨号所需的频率输出。 我应该使用什么软件工具来生成配置文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    请尝试使用此工具来配置器件。
    www.ti.com/.../scac073
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、每位客户:

    我运气不好。  昨天晚上、我在家尝试了 scac119和 scac073、看看我是否可以在自己的 Windows7 PC 上取得任何进展。

    对于 scac119、我执行了临时禁用驱动程序签名以安装 USB 驱动程序的步骤、看起来该过程已成功完成。  当我插入 EVM 时、我会看到:

    但是,当我启动 ClockPro 并单击编程器的[编程 EVM 工具]时,当单击[查找板]时,它仍然找不到任何。  结果与办公室的结果几乎相同。

     对于 scac073、此程序需要 LabVIEW 运行时库(我家里没有安装该库)。  它请求了 v8.2库、但当我访问 NI 网站时、我没有看到该版本、因此下载了当前的2018库。  我安装了该库并尝试运行 TIclockProProgramrSept09.exe 文件、但仍有人对我说它需要 LabVIEW 运行时库进行反驳。  因此我甚至无法让该程序在家中运行。

    现在、我在工作时安装了一个 scac073喜欢的 LabVIEW 库、因此它可以运行。  我选择“CDCE906/CDCE706”并单击[查找电路板],它还显示“未检测到电路板”:

     总的来说,这是一个相当令人失望的经历。   

    如果有任何进一步的指导,将不胜感激。  

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    我找到了有关设置工具的更多信息、希望它们能有所帮助。

    LabView 库似乎位于此处: www.ni.com/.../
    在 Pro-Clock 中生成/保存 CDCE706配置文件后、请遵循以下编程指南 :e2e.ti.com/.../CDCEx06_5F00_CDCE_2800_L_2900_9xx_5F00_Programming_5F00_Guide.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然不幸运。 周末、我在家里的机器上安装了 LabVIEW v8.2运行时库、但这对实际与 EVM 交谈没有帮助。 在我看来、这可能是 USB 驱动程序问题。 遗憾的是、较旧的 proClock 程序要求它在允许我生成配置文件之前成功找到 EVM。 由于较新的 ClockPro 是预编程工具、因此它显然也需要与 EVM 进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    很抱歉、我没能帮助客户解决问题。 在这方面、Lane 将继续为您提供帮助。 我现在要关闭此帖子。