This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906-706PROGEVM:对 CDCE706进行编程

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE706, CDCE906-706PROGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792599/cdce906-706progevm-programming-the-cdce706

器件型号:CDCE906-706PROGEVM
主题中讨论的其他器件:CDCE706

我的客户无法使 CDCE706 USB EVM 正常工作: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/789126/2931472#2931472

他们现在正在尝试 CDCE906-706PROGEVM 1、它似乎也不起作用:

我昨天很晚才收到并联 EVM、因此我今天花了时间进行设置。  不幸的是,仍然不幸运。  软件不会在 EVM 上摆动 I2C 总线、因此无法对器件进行编程。  我确实运行了一个并行端口测试程序、并且能够在端口上摆动位以验证物理端口和电缆是否正常工作。 我不确定应该将哪个版本的软件与并行 EVM 配合使用。  我开始使用的两个版本似乎仅适用于 USB EVM。  但是,我发现并尝试了我在2006年使用的旧版本1.05。  它如下所示:

我能够使用上述程序生成配置文件、但无法与打印机端口通信。  我不知道它是否应该在 Windows7中工作,但它不适合我。

请在内部升级以帮助解决此问题。  

谢谢你  

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    车道将在这方面为您提供帮助、我将关闭此帖子。