This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828 PLL1未锁定

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792245/lmk04828-lmk04828-pll1-does-not-lock

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADS54J60EVM

我们正在使用 具有 LMK04828器件的 ADS54J60EVM。 我们需要将 LMK 器件配置为根据125MHz 传入时钟生成时钟、然后通过 EVM 上的连接器 J6为器件提供时钟。 目标是按照 LMK 器件的数据表中所述、在级联0延迟双环路模式下运行器件。 最终目标是实现从输入到输出时钟的确定性相位。 PLL2锁定、在那里没有问题。 PLL1永远不会锁定、这就是问题所在。 已检查传入时钟、 该时钟出现在 ADS54J60EVM 的 J6上。 LMK 器件输出正确的时钟、但由于 PLL1从未锁定(并且可能永远不会为 PLL2生成实际的时钟输入)、因此它们显然不具有与传入时钟对应的确定性相位。 大家可以看一下我们的 LMK04828B TICSPro 配置文件吗?也许可以帮助我们了解我们是否错误地配置了 PLL1?

e2e.ti.com/.../LMK4828_5F00_Prelim_5F00_750M_5F00_ADC_5F00_SYSREF_5F00_1_5F00_PULSE_5F00_ON_5F00_DEMAND.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为问题是 ADS54J60EVM 上的 VCXO 为122.88MHz。 它没有足够的动态范围来覆盖125MHz。 第一个 PLL 中的控制环路从未有机会关闭误差。 因此它永远不会锁定。 解决方案是将 VCXO 更改为125MHz。 我们将尝试使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 122.88MHz 是+/- 20ppm。

    73、
    Timothy