This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:有关 TRIG1_MUX/TRIG2_MUX/MUXout_MUX 选择的问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/792564/lmx2492-question-about-the-trig1_mux-trig2_mux-muxout_mux-selection

器件型号:LMX2492

大家好、

   当客户使用 MUXout_MUX/TRIG1_MUX/TRIG2_MUX 引脚作为输出 RAMP0 有源/输出 RAMP1有源/输出 RAMP2有源时(如下所示)、然后在 MUXout_MUX 输出波形中、只有 RAMP0器件为高电压电平、其他器件为低电平。 我的理解是否正确? 其他引脚的输出波形 是相似的? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正全

    是的、您的理解是正确的。 只要指定的斜坡有效、这些输出就变为高电平、否则为低电平。 这有时对于触发用途很有用。

    此致、
    Dean