This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:不带电源的 PRIREF_P/PRIREF_N 上的信号

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791566/lmk03328-signal-on-priref_p-priref_n-w-o-power-supply

器件型号:LMK03328

大家好、团队、

是否可以   在不为器件供电的情况下使输入信号位于 PRIREF_P/PRIREF_N 或 SECREF_P/SECREF_N 上?

谢谢、此致


Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    时钟/逻辑输入的输入电压不得超过 Vdd + 0.3V (如绝对最大额定值表中给出)、以避免对芯片造成永久损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vibhu、

    如果器件未提供、情况是否也是如此?

    此致

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、希望这对您有所帮助。