This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:加载.TCS 文件或读取所有寄存器信息时显示错误

Guru**** 2542550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790005/lmk03328-error-shown-when-loading-tcs-file-or-reading-all-register-information

器件型号:LMK03328

大家好、

 读取所有寄存器信息或加载.TCS 文件时、我看到以下错误。

"[警告]:读取所有寄存器脚本时出错"
"十进制格式值太大或太小"

我在 LM03328设置的每一页中都找不到任何缺失的设置。

我们如何调查此错误的根本原因?

如果需要.TCS 文件、请允许我通过电子邮件或私人消息向您发送。

此致、
Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    请通过.TCS 文件发送。 我将向您发送一封电子邮件、要求您提供。

    您能否确认该板与 TICSPro 相连? (USB 通信->接口)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    感谢您的支持。

    我们正在使用不带器件连接的 TIS-Pro 软件检查/优化寄存器设置。

    请允许我继续离线。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    正如通过电子邮件讨论的、当 TICSPro 的 Inputs/PLL 选项卡上存在无效的 PLL1 Ref 或 PLL2 Ref 值时、就会生成错误。

    在您的情况下、PRIREF 设置为0MHz、并且 PLL1上的输入选择 MUX 选择 PRIREF、导致 PLL1基准为0MHz。

    如果 SECREF 有效、可以通过输入有效的 PRIREF 频率或在 PLL1上切换输入选择 MUX 来选择 SECREF 来避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vibhu-San、

    非常感谢您的支持和信息。

    此致、
    Kawai