This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锁定检测时间

Guru**** 2815915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790097/lock-detect-time

器件型号:LMX2594EVM

你好!

我正在使用完全辅助模式对锁定检测时序进行一些测量、我无法解释一种现象:

  1. 首先、我使用了该接口来对全辅助模式的不同参数进行编程。 从频率 F1到 F2、我在 CSB 的上升沿和锁定检测的上升沿之间测量了大约20µs μ s
  2. 其次、我决定直接加载与频率 F2对应的所有寄存器。 为此、当 PLL 锁定在 F1频率时、我将电流电荷泵编程为0mA、并且我加载了所有寄存器。  锁定检测在连接到 R14的 CSB 的上升沿之后立即激活(正如预期的那样)、但这次、我测量了大约5µs μ s 的时间。

所以我想知道这种行为是否正常?

谢谢

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    LD_TYPE 的设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    LD_TYPE 设为0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    LD_TYPE 设置为1时、您可以重试吗?

    此外、您在项目符号(1)和(2)中编程了多少个寄存器? 在(2)中、我想您说的是寄存器0x14 (=R20)、对吧? 此外、在(2)中、我认为没有必要将电荷泵电流设置为0。

    请注意、当 LD_TYPE 为0时、只要 VCO 校准完成、锁定检测就会返回"1"。 即使 PLL 被强制解锁(例如、移除 OSCin 基准信号)、锁定检测也可保持为1。 因此、这种锁定检测类型无法可靠地反映实际的 PLL 锁定状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    很抱歉、我的答案是错误的、LD_TYPE 已设置为1 (我对 LD_DELAY_DELAY_D 感到困惑...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、St é phane、

    我假设您的问题是、在数据表中显示5时、完全辅助功能的锁定时间为何为20us? 因为在电荷泵电流设置为0的情况下进行测量并不意味着什么。 当电荷泵增益为0时、理论上 PLL 关闭、您只能看到自由运行的 VCO。

    回到20us 问题。 请注意、5us VCO 校准时间是使用相位噪声分析器进行表征的、如数据表的图12所示。 通过查看 CSB 上升沿和 MUXout 引脚上升沿之间的距离、可以了解锁定时间、但这种方法无法准确描述器件性能。

    部分原因是当您将 LD_TYPE 设置为1时、在 MUXout 变为高电平之前会包含一些模拟稳定时间。 因此、锁定时间= VCO 校准时间+模拟稳定时间。 5us 只是 VCO 校准时间。

    为了证明部分模拟稳定时间包含在内这一事实、您可以尝试这样做:通过将电荷泵增益更改为6mA 来降低环路带宽。 现在、您应该看到从 CSB 上升沿到 MUXout 上升沿之间的时间更长。 这是因为通过降低带宽、您可以增加模拟稳定时间。

    最重要的是、锁定检测通常用于显示锁定状态。 您可以通过查看其输出来估算锁定时间、但不应过多地依赖它来评估性能。

    顺便说一下、如果您将 LD_TYPE 设置为0、则在锁定检测模式下 MUXout 将始终为高电平。

    此致、
    Hao